Press Releases

芯科科技推出专为Amazon Sidewalk优化的全新片上系统和开发工具,加速Sidewalk网络采用
芯科科技为Sidewalk开发提供专家级支持

中国,北京 - 2023年8月22日 – 致力于以安全、智能无线连接技术,建立更互联世界的全球领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日在其一年一度的第四届Works With开发者大会上,宣布推出专为Amazon Sidewalk优化的全新系列片上系统(SoC)——SG23和SG28 SoC,以及为Amazon Sidewalk开发提供逐步指导和专家建议的一站式开发人员之旅(Developer Journey)工具。凭借这些全新的器件、开发工具以及之前发布的支持Amazon Sidewalk的芯科科技Pro Kit专业套件,芯科科技强化了其针对亚马逊(Amazon)快速增长的网络所打造的完整开发平台。即日起,这系列全新的SoC以及其他几款xG28系列的SoC可通过芯科科技及其分销商伙伴全面供货。

“Amazon Sidewalk为设备开发人员带来了许多独特的功能,同时也提出了一些独特的要求。”芯科科技家居和生活物联网高级副总裁Jake Alamat表示。“通过与亚马逊的密切合作,我们率先为开发人员提供其所需的硬件、软件和开发工具,助力他们完成Amazon Sidewalk开发过程。”

专为Amazon Sidewalk优化的全新系列器件为开发人员提供了更便捷的途径

在当今物联网领域中,存在种类繁多的技术和协议,因此为设备选择合适的开发平台也不存在一种放之四海而皆准的方法。作为物联网领域的领导者,芯科科技围绕这一理念构建了自己的产品组合,针对不同的技术推出了不同系列的器件和衍生产品,诸如BG系列蓝牙SoC和ZG系列Z-Wave SoC,以及现在专为Amazon Sidewalk优化的SG系列SoC。

始终在线且由社区驱动的Amazon Sidewalk网络可使用三种不同的射频:用于设备配置以及连接附近设备的低功耗蓝牙(Bluetooth LE),支持长达一英里连接距离的sub-GHz FSK,以及用于超长距离连接的私有CSS射频。大多数Amazon Sidewalk终端设备将支持低功耗蓝牙和两种长距离协议之一:FSK或CSS。SG28包括两个双频段SoC,支持sub-GHz FSK和低功耗蓝牙射频。对于设备制造商来说,SG28双频器件通过在一个芯片中集成Sidewalk终端设备上最常用的两种射频,可以帮助简化他们的设备并降低成本。而SG23则可为长距离终端节点设备提供安全性和强大的sub-GHz链路预算。

Amazon Sidewalk开发人员之旅为设备制造商提供专家级支持

2023年3月28日,Amazon Sidewalk面向开发人员开放。虽然Amazon Sidewalk作为一种独立的网络可以提供其优势,但它也是一种新网络,开发人员需要了解如何才能最好地为其创建设备。

意识到这一点后,芯科科技直接与亚马逊展开合作,共同创建了由芯科科技支持的Amazon Sidewalk开发人员之旅。开发人员之旅分为3个阶段,共12个步骤,可以指导开发人员完成整个过程,从确定他们的目标区域是否有Amazon Sidewalk网络覆盖,一直到设备部署和对现场设备的持续支持。在整个过程中,通过技术文档、视频和代码示例对各个步骤进行了说明,并且可以选择邀请芯科科技的专家提供支持。芯科科技提供了每个步骤所需的所有工具,遵循开发人员之旅进行开发,设备制造商可以为获得Amazon Web Services和Amazon Sidewalk的认证和许可做出更充分的准备。

在芯科科技Works With开发者大会期间开始Amazon Sidewalk开发

第四届芯科科技Works With开发者大会将于美国中部时间8月22日至23日(北京时间8月22日至24日)以在线方式举行。这一行业领先的活动可免费注册,并为参会者提供超过60个小时的物联网技术培训专题会议的实时播放和随选回放。Amazon Sidewalk作为新兴生态系统之一,将在2023年Works With开发者大会议程中占据重要地位,开发人员可以通过如下专题会议,了解如何为全新的Amazon Sidewalk网络构建设备,或者获取有关SG23和SG28等sub-GHz SoC的更多信息:

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者。我们集成化的硬件和软件平台、直观的开发工具、无与伦比的生态系统和强大的支持能力,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。我们可以帮助开发人员轻松解决整个产品生命周期中复杂的无线挑战,并快速向市场推出创新的解决方案,从而改变行业、发展经济和改善生活。更多信息请浏览网站:silabs.com和cn.silabs.com。

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 在线社区:Silicon Labs在线社区

2) 微信公众号:SiliconLabs

3) 官方B站:SiliconLabs芯科科技

扫描二维码,即刻关注。

在线社区

微信公众号

官方B站

Qr code

Description automatically generated

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

# # #

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs公关联络信息:

Silicon Labs / 刘怡君Regine Liu
区域市场行销暨传播高级经理
E-mail:regine.liu@silabs.com

Silicon Labs 公关团队
E-mail:pr@silabs.com

华兴万邦 / Sharon Hu
E-mail:Sharon@1AND7.com

SG2x
(opens in a new window)