Press Releases

芯科科技蓝牙®信道探测技术提供亚米级精确度,推动实现安全精准测距

突破性硬件和软件提高蓝牙设备测距精确度和安全性

中国,北京 – 2024年9月9日 – 致力于以安全、智能无线连接技术,建立更互联世界的全球领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日宣布,其在xG24平台上支持蓝牙®信道探测(Bluetooth® Channel Sounding)技术。

蓝牙信道探测是一种新的协议栈,旨在实现两台低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)连接设备之间的安全、精确距离测量。通过提供真实的距离感知,蓝牙信道探测提高了蓝牙设备测距功能的精确度和安全性。

“在位置感知至关重要的今天,蓝牙信道探测技术彻底改变了接近和定位功能,推动蓝牙技术进入了全新时代。”芯科科技工业和商业事业部高级副总裁Ross Sabolcik表示。“芯科科技一直以来都可以支持开发人员充分发挥蓝牙技术的潜力,我们最新的硬件和软件同样为他们打造了一条路径来加速开发配备蓝牙信道探测功能的突破性蓝牙产品。”

蓝牙信道探测提高距离感知的精确度和安全性

通过帮助估算两台设备之间的距离,蓝牙接收信号强度指示器(Received Signal Strength Indicator,RSSI)曾为新的一波应用打开了大门。从帮助定位手机或平板电脑等设备的解决方案到地理围栏等数字安全增强功能,蓝牙技术已然提高了日常活动的便利性和简易性。然而,挑战在于蓝牙RSSI是依靠估算来确定位置。同时,RSSI容易受到多径和障碍物等问题的影响,这些问题会大大降低精确度。蓝牙信道探测通过将精确度提高到亚米级,以及增强蓝牙设备测距功能的安全性,可以解决这些问题。

蓝牙信道探测利用相位测距(Phased-Based Ranging,PBR)技术来实现两台设备之间的精确距离测量,同时采用了一种称为往返时间(Round Trip Time,RTT)的辅助测距方法。RTT的独立距离测量结果可用于验证和交叉核对PBR的测量结果。这种交叉验证过程有助于检测异常情况,确保应用的安全性,这在为医院和工业建筑开发访问控制解决方案时至关重要,因为这些解决方案必须根据接近程度来同意或拒绝访问。

凭借PBR和RTT技术,蓝牙信道探测可用于智能锁、消费电子设备定位和宠物追踪器等家庭和生活应用,以及地理围栏、车辆无钥匙进入和访问控制等工业和商业应用,同时可提供精确、安全和可靠的蓝牙测距服务。借助先进的距离估算技术,蓝牙信道探测还可用于对无线接入点或照明设备等商业基础设施的位置进行三角测量,以满足监管要求或节省人力和成本。

此外,蓝牙信道探测还为已经采用低功耗蓝牙的应用提供了一种更加方便和灵活的测距解决方案。在这种情况下,它无需额外的硬件和设计空间即可实现。

芯科科技新的xG24和天线硬件解决方案支持信道探测技术

芯科科技新的xG24无线电板和专业套件现已可订购,它们提供了一种快速高效的方法,来对使用蓝牙信道探测进行精确距离估算的产品进行创建和原型设计。无线电板套装包括一个BRD4198A EFR32xG24 2.4 GHz +10dBm无线电板、一个套筒偶极子天线和参考设计。

此外,xG24新的开发套件将于2024年12月全面供货,其采用双天线PCB设计,并拥有信道探测可视化工具,使客户能够轻松地实时查看距离测量结果,从而简化蓝牙信道探测在其产品和应用中的实现。

芯科科技为客户提供新的先进硬件解决方案,用于开发支持蓝牙信道探测的各种复杂产品:

• 单天线硬件具有较少的天线路径和有限的多路径信息,使其更适合基础的蓝牙信道探测应用,在这些应用中,较低的功耗和较简单环境中的可靠性比精确的距离测量更为重要。

• 双天线硬件可于2024年12月开始订购和使用。双天线硬件提供更高的精确度、更好的空间性能和增强的多路径分辨率,非常适合于需要精确距离估算的先进应用,例如汽车钥匙和标签。该板尺寸小巧,是尺寸受限应用的理想选择。此外,天线分集还可以提高信号质量和稳健性。

芯科科技的硬件解决方案通过了AEC-Q100认证,使其成为无钥匙进入(Passive Entry)和无钥匙启动(Passive Start)系统等汽车应用的合适选择。

预计到今年年底,xG24主机栈和链路层将获得蓝牙核心规范6.0版本的认证。经过认证的协议栈将支持事件内天线切换(intra-event antenna switching),以实现最佳的非视距性能,并且在xG24以带有外部应用微控制器(MCU)的网络协处理器(NCP)模式,或带有集成应用MCU的片上系统(SoC)模式运行时支持信道探测。

携手芯科科技开启蓝牙信道探测

芯科科技的客户可以利用全面的软件和硬件解决方案,以及正在申请专利的距离估算算法,来开发采用蓝牙信道探测技术的产品,用于家庭、工业、商业或互联健康等领域的各种日常应用。想要了解更多有关蓝牙信道探测的信息,请访问:

在即将于10月24日在上海举办的“2024年Works With大会・上海站”,芯科科技将展示在其xG24平台上实现的蓝牙信道探测技术、解决方案及其应用,并就该技术将举办专场培训活动。此外还将以蓝牙、Matter、Wi-Fi和Sub-GHz四个技术方向展开专项深度研讨,使参会者能够能够洞悉趋势并获得专业工程师的现场介绍。点击以下链接,报名参加上海Works With大会活动:https://www.silabs.com/about-us/events/works-with-2024

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是物联网无线连接领域的开拓者。我们提供了集成化的硬件和软件平台、简捷的开发工具和无与伦比的生态系统,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。芯科科技在高性能、低功耗和安全性方面处于行业领先地位,并支持最广泛的多协议解决方案组合。更多信息请浏览网站:silabs.com和cn.silabs.com。

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 在线社区:Silicon Labs在线社区
2) 微信公众号:SiliconLabs
3) 官方B站:SiliconLabs芯科科技

扫描二维码,即刻关注。

在线社区

微信公众号

官方B站

Qr code

 

 

 

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs公关联络信息:

Silicon Labs / 刘怡君Regine Liu
区域市场行销暨传播高级经理
E-mail:regine.liu@silabs.com

Silicon Labs 公关团队
E-mail:pr@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu
E-mail:Sharon@1AND7.com

(opens in a new window)